This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760-Q1:ISO776x-Q1 工作温度范围

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1587492/iso7760-q1-iso776x-q1-operational-temperature-range

器件型号: ISO7760-Q1

您好:

我在 ISO776x-Q1 数据表中看到了一些相互矛盾的信息、其中基准的最低工作温度为–40°C、建议运行条件表中也是–55°C。 有人能帮助澄清这里的差异吗?

谢谢您、

David

 

ISO776x-Q1 具有优异 EMC 性能的高速、增强型六通道数字隔离器数据表(修订版 E)

 

image.pngimage.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您联系我们并向我们报告此问题。 建议工作条件下的值–55°C 为拼写错误、正确的温度范围为–40°C 至 125°C。 很抱歉混淆了。

    我们已记下这一点、并将在我们的下一个主要数据表版本中对其进行更新、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复制  Koteshwar。 感谢您的澄清!