This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:可替代 IO 电路中的光耦合器的 ISO7740

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7240C, ISOM8610, ISOM8110, ISOM8710, ISOM8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1589310/iso7740-iso7740-replacement-for-optocouplers-in-io-circuit

器件型号: ISO7740
主题中讨论的其他器件: ISO7240CISOM8610ISOM8110ISOM8710、ISOM8711

您好:

我正在重新设计一款较旧的 IO 电路板、目前该电路板使用光耦合器实现电隔离。 我计划用 ISO7740 数字隔离器替换它们。

我想知道 ISO7740 是否适合替代该应用、以及 ISO7740 和外部连接器之间是否需要额外的保护器件。

工作条件和系统的简要原理图概览如下:

  • 外部设备:无法更改连接的外部设备。 其电压电平可以为 5V TTL、3.3V LVTTL 或 3.3V LVCMOS。
  • 连接电缆:该连接使用一根最大长度约为 3 米的非屏蔽、非双绞线电缆。
  • 环境:新电路将放置在电机控制器附近。
  • 信号频率:最大信号频率约为 10kHz。

对于 ISO7740 的适用性以及对外部保护元件(例如 TVS 二极管,滤波)的需求、我们非常希望提供任何建议或建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    感谢您联系并提供详细信息。 请在下面查找我的意见:

    1. ISO7740 等数字隔离器的输出引脚无法驱动长电缆、如该系统中所示。 因此、在这种情况下、直接使用 ISO7740 作为不更改系统的替代产品是不合适的。
    2. ISO7740 是基于 CMOS 的输入和输出器件:
      1. TTL 到 CMOS 的交互比较棘手、因为 TTL 的保证高输出电压 (2.4V)) 对于 CMOS 输入的高电平阈值而言通常过低、这会导致通信不可靠。 虽然 CMOS 通常可以驱动 TTL、但 TTL 到 CMOS 接口通常需要电平转换器、上拉电阻器或 CMOS 缓冲器、以确保电压足够高、以便 CMOS 器件能够记录有效的逻辑高电平。  
      2. ISO7240C 是一款 TTL 输入数字隔离器、但这也具有长线通信的局限性。
    3. 您可以根据您的系统要求、考虑使用我们的光耦仿真器系列器件 ISOM8110、ISOM8710(CMOS 输出)/ISOM8711(开漏)和 ISOM8610 (SSR)- 光耦仿真器|德州仪器 TI.com

    如果您对光耦仿真器有任何其他疑问、请创建一个新主题、以便合适的专家为您提供指导。

    此致
    Varun