This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:ISOUSB211 原理图审阅

Guru**** 2928060 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1597098/isousb211-isousb211-schematic-review

器件型号: ISOUSB211

USB isolation-TI.pdf 

尊敬的先生:  

您能帮助查看隔离式外设 — 总线供电应用的配套原理图吗?

1 侧通过 USB Type C 插头连接到平板电脑、2 侧连接到 MCU。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    如果 ISO_VBUS2 = 3.3V、则 VBUS2 和 V3P3V2 需要短接在一起。  

    我请您参阅数据表中的第 7.3.1 节以了解不同的电源选项:


    对于您的特定应用、图 8-2 展示了第 8.1.2 节下所需的连接


    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    您能帮助检查突出显示的 Vcc1 是否应为 Vcc2 吗?  

    您 还能帮忙查看新原理图作为附件吗? 谢谢。

    1.VCC_V1P8V1   来自源自 USB 5V 的 1.8V LDO。

    2.  ISO_VBUS2 来自本地 3.3V LDO。

    3. U230 是一种隔离式直流 — 直流转换器。  

     

    e2e.ti.com/.../usb-isolation_2D00_TI_2D00_1218_2D00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    您能帮助检查高亮显示的 Vcc1 是否应为 Vcc2 吗?

    是的、它应该是 VCC2。 好的、我们将在数据表的下一个版本中对此进行更新。


    由于您现在短接了 VBUS2 和 V3P3V2、因此 ISOUSB211 的原理图看起来不错。

    此致
    Varun