This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:ISO1640 I2C 主器件和从器件在 1 侧和 2 侧可插拔?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, INA233, TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1601200/iso1640-iso1640-i2c-master-and-slave-are-swappable-on-side1-and-side-2

器件型号: ISO1640
Thread 中讨论的其他器件: INA233TMP1075

尊敬的先生:  

 

ISO1640 的 1 侧和 2 侧是否可以实现 I2C 主器件和从器件间冲?  

主器件必须侧 1、从器件必须侧 2、否则无关紧要?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    主器件应始终作为单节点连接连接连接在 ISO1640 的 SIDE1 上。

    数据表中也提到了这一点。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    感谢您的更新、您可以在提到的地方提出建议吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。

    请给我们更多的时间来审查和回复,因为假日季。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    客户按如下方式使用 ISO1640:

    1 侧连接 EC 主机侧: INA233 x 2 + TMP1075 x1 + LTC3350 x1  

    2.侧 2 连接器件侧 INA233  

    客户想要检查侧边 1 和侧边是否具有相同的保护和浪涌能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的澄清。

    请给我们几天额外的日子回来,因为假期。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请提供正确的方框图、以便我们查看 SIDE1 和 Side2 上的连接。 我之前已经提到过、SIDE1 只需连接到一个节点、但我不确定客户是如何在 SIDE1 上连接这么多设备的。

    ALO、器件内部没有内置浪涌保护功能。 客户需要使用外部保护二极管来实现浪涌抗扰性

    此致
    Varun