This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:ISO1211:4 个数字输入的共用接地与单独的场侧接地

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211, ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1602233/iso1211-iso1211-common-vs-separate-field-side-ground-for-4-digital-inputs

器件型号: ISO1211
主题中讨论的其他器件: ISO1212

您好:

我将使用该器件设计工业系统 四个 24V 数字输入(拉电流/灌电流型) 、使用 每个输入各一个 ISO1211

在上 场侧 、应该 所有 ISO1211 器件的 GND 引脚都连接到公共传感器/场接地 、或者每个 ISO1211 都应具有 单独的场侧接地

所有输入都是同一数字输入模块的一部分,目标是在保持适当隔离的同时正确运行。

谢谢您、
Arijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijit:

    感谢您的澄清。

    请给我们几天额外的日子回来,因为假期。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:
    当你回到工作岗位时,请仔细研究一下这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arijit、  

    感谢您的耐心。 ISO1212 可以在 PCB 上连接 FGND1 和 FGND2、如图 16 所示。 具有灌电流输入的典型应用原理图。

    请记住、如果未连接 FGND1 和 FGND2、ISO1212 支持通道间隔离(通道 1 和通道 2 支持高达+/–60V 的功能隔离)。

    请注意、这不适用于 SUB1 和 SUB2。 SUB1 和 SUB2  不应连接到任何其他引脚。

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、
    感谢您的澄清。
    我计划为每个数字输入使用一个 ISO1211、每个输入使用单独的传感器侧接地。 在这种情况下、 它是作为灌电流类型还是拉出型类型工作。 我的意思是、它可以作为接收端或拉电流数字输入运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arijit、

    通常、受电类型的传感器将短接至 24V、而供电传感器将短接至 GND。 请参阅 (+)【常见问题解答】什么是灌入型和拉出型输入? 以了解更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew、 我了解寻源和灌入 类型的工作原理。 我指的是下面所示的应用电路、  

    我想问的是、ISO1211 是否可以在此配置中作为拉出和灌入两种类型的输入运行、并且每个数字输入具有单独的接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arijit、

    是的、ISO1211 可以用作受电方和供电方。 我得到的最佳等效图是图 19、其中演示了 ISO1212 使用灌电流和拉电流输入来读取+/–24V 传感器的情况。

    此致、
    Andrew