This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6742:单向(2 通道)组合成双向(单通道)应用讨论

Guru**** 2890730 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7842, ISO6742, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1602957/iso6742-uni-direction-2-ch-combine-into-bi-direction-1-ch-application-discuss

部件号: ISO6742
主题中讨论的其他器件: ISO7842ISO1640

尊敬的 Sirs:  

电流有一个项目将计划使用 GPIO 信号在隔离器应用案例中实现双向。 对于 GPIO、源电压为 1.8V、终端 IO 连接器需要 5.0V 电压。  

根据我当前的调查结果、我看到了这个共享链接: www.ti.com/.../sszt517.pdf  image.png

对于此共享链路、提到了类似的电压电平转换器并使用 2 通道单向组合实现单通道双向、使用 ISO7842 芯片和从 3.3V => 5.0V 电压传输。  

因此、根据我的设计要求、是否可以使用 ISO6742 隔离器并遵循类似的外部硬件原理图(如图 3)来实现? 如果您有任何意见、欢迎您入住。  

BRS

作者:Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    感谢您的联系。

    因此、根据我的设计要求、是否可以使用 ISO6742 隔离器并遵循类似的外部硬件原理图(如图 3)来实施?

    是的、ISO6742 器件可采用与所链接图像相同的设置来实现双向通道配置。

    另一种选择是考虑 ISO1640 或 ISO164x 系列器件。 它们具有多种不同的配置、该隔离器系列主要支持双向通道、而无需使用外部组件: https://www.ti.com/product/ISO1640

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adaitya:  

    当然、我之前查看了 ISO1640 或 ISO164x 系列数据表、但 VOL 的电压电平超过 0.4V、可能无法满足产品要求。  

    因此选择这里的单向隔离器。  

    最后,仍然有许多 tks 为您的确认和 tks 再次!!

    BRS

    作者:Neil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    当然、我之前查看了 ISO1640 或 ISO164x 系列数据表、但 VOL 的电压电平超过 0.4V、可能无法满足产品要求。  [/报价]

    很有道理的 Yesh。 数字隔离器选项绝对是您系统的理想选择。  

    如有任何其他问题、请随时联系我们!

    此致、
    Aaditya.