This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8113:查询光耦仿真器

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8113, ISOM8115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1608023/isom8113-query-on-opto-emulator

器件型号: ISOM8113
主题: ISOM8115 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队

目前、我们在 EVSE 设计中使用 LTV-814S 光耦合器进行接地故障检测、现在我们计划将此器件更改为光耦仿真器。 我们可以将 ISOM8113DFG 器件用于此应用吗? 我们使用交流电压 (85V 至 135V) 作为输入。 我随附了原理图部分、了解更多详细信息。

我们测试了此器件、但无法获得所需的输出、请建议是否有任何器件可直接用于此应用并进行替换。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    首先、ISOM8113 不是  LTV-814S 的正确替代品、因为这两种器件的 CTR Vs(如果曲线完全不同)。 请参阅以下比较:

    典型器件曲线:

      Vs  

    各器件保证的数据表值:  

      Vs  


    此外、ISOM8113 的输入二极管结构是另一项区别。 对于双向输入二极管、您需要在 ISOM811[5-8]型号之间进行选择。 有关这些详细信息、请参阅数据表。


    ISOM811x 数据表还包含所有 ISOM811x 型号的 CTR 与 IF 典型曲线、因此您可以根据您的确切 IF 运行条件进行检查和决定。

    请注意、ISOM811x 对于 CTR Vs 具有高度平坦 的响应、如果 LTV-814S 等传统光耦合器不是这种情况、则不是这种情况。


    根据我在此处进行的粗略计算、您可能会在 IF 范围的 0.9mA –1.5mA 之间工作(请在您的设计中检查一次)。  在这些情况下、CTR 值接近 LTV-814S 的最接近 ISOM811x 型号应为 ISOM8115(双向)、请参阅以下数据表曲线:

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun  

    感谢您的回答、  

    由于输入为交流电压、并且信号路径包含一个二极管和一个 90kΩ 串联电阻器、ISOM8115 是否会在此交流输入范围内正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chanchal、  

    ISOM811x 是电流驱动器件。 因此、90kΩ 串联电阻将设置 ISOM811x 的电流。 ISOM8115 将在交流输入范围内运行、因为 90kΩ 电阻会将电流限制为 1.5mA。  

    请注意、D2 二极管将阻断交流信号的正极部分。 在电流配置中、ISOM8115 将仅接收反交流信号的信号。 移除 D2 会使 ISOM8115 在正弦波的正负部分都处于开启状态。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    但是、我们担心的是绝对最大输入引脚电压。 虽然 ISOM811x 由电流驱动、但它不包含物理 LED 结至钳位电压。 对于交流输入、即使 90kΩ 电流限制、峰值市电电压仍出现在输入引脚上、违反绝对最大额定值。 这不同于传统的光耦合器 LED。 请确认 ISOM811x 输入引脚上允许的最大交流峰值电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chanchal、

    ISOM811x 的设计需要具有与传统光耦合器相同的运行特性。 因此、ISOM811x 不会具有绝对最大交流输入电压。 相反、允许的最大正向电流为 50mA。

    输入二极管将钳位到 1.2V 的 Vf、二极管将不会看到其他电压。  

    此致、
    Andrew