This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:高速单向支持双向/I2C 接口可行性讨论

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7842, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1607536/iso7842-high-speed-uni-directional-support-bi-directional-i2c-interface-feasibility-discuss

器件型号: ISO7842
主题: ISO7742 中讨论的其他部分

尊敬的先生:  

目前、我的项目将寻找双向隔离器并支持 I2C 接口、交叉审查设计论坛、并获取此一个原理图作为图片参考。  

image.png

使用 TI 产品的高速隔离器似乎容易实现、但查看数据表后有一个问题需要问:  

无论采用哪种 ISO7742 或 ISO7842 芯片解决方案、都提到了特性信息 信号传输速率可达 100mbps 但在低功耗模式下最高可达 1Mbps。  

=>如果我的设计采用 I2C 接口(需要支持 100K/400K/1M Hz 多模式)、是否可以遵循这一参考原理图来执行? 我的理解是可能的“不“,你同意吗?!  

image.png

很棒的酒店、很棒的酒店!

作者:Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    请给我们额外的一天时间来查看和回复。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Additya、  

    当然、请在接下来的几天继续等待您的更新。  

    作者:Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    感谢您的耐心。

    I2C 应用中的 ISO7772/ISO7842 在信号数据速率能力上会有所不同。 由于电路设计中有一个环回、因此数据速率会有一定的延迟(传播延迟的两倍)、从而导致较慢的数据速率。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adaitya:  

    按照您的建议、我认为要实现相对 I2C 应用案例的 ISO7742/ISO7842 解决方案、隔离器的实际数据速率水平应该对外部电路进行响应以实现该目标? 例如、它保证了传播延迟规格正确? 但是、系统级比特率需要检查外部方才能做出最终决策。  

    在我的观察者之上、是对的? 如果有任何误解,请帮助解释更多的细节,再次参加!  

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    隔离器的实际数据速率水平应该在外部电路上回复才能实现? [/报价]

    是的、但视情况而定。 由于 I2C 外部电路设置涉及 2 个通道、因此信号在其中环回。 当发生此循环回路时、传播延迟在技术上增加了一倍、从而导致超数据速率降低。  

    但是、系统级比特率需要检查外部方才能做出最终决定。  [/报价]

    是的、您在此处的理解是正确的。 系统级数据速率有助于了解您需要的数据速率。 由于数字隔离器的数据速率相对较高、如果系统级数据速率较低、则由于环回信号而导致这一点略有降低可能不那么重要。

    此致、
    Aaditya.

    [/quote]