This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:新 IC 的行为与旧 IC 不同

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1604572/iso1540-new-ics-do-not-behave-the-same-as-old-ics

部件号: ISO1540

您好专家、

我们遇到的问题与此处的帖子完全匹配: https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1470664/iso1540-new-ics-do-not-behave-the-same-as-old-ics?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ISO1540%20mark#

但这一职位从未得到解决。 我需要知道决议是什么以及正在发生什么。  

我们的器件标识非常相似。 我们发现、当我们对 IC 加热时、它开始工作;当器件冷却时、它停止传回数据。  

此致、

Sam Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您能否分享有关您所遇到问题的更多详细信息:

    1. 问题是否完全可以重复? -既然您提到了温度相关的故障,它会发生什么温度的故障? 它是否也会导致室温故障?
    2. 问题是在所有新设备上出现、还是在少数设备中随机出现?
    3. 您能否分享故障设备的 LTC、以便我们了解制造细节。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

     问题 是 100%可重复的。 它在室温下发生故障。 我们使用热风枪加热它,所以我不确定它开始工作的温度。  

    对故障的进一步澄清:下游 I2C 总线上有两个器件。

    一种是仅侦听 (DAC)、我们可以发送命令、该器件会做出适当响应(DAC 输出按预期变化)。

    第二个器件是 ADC。 在轮询时、写入/读取位到达 ADC(使用示波器进行验证)、但返回位不会使其返回到控制器。 ADC 已知良好。 当隔离缓冲器被加热(如上所述)时、ADC 位到达并由控制器读取。  

    当移除新的隔离缓冲器并安装旧的隔离缓冲器 IC 时、 控制器会看到 ADC 返回的值。  

    在所有带有新标记的设备上都出现此问题(参见下图:标记 — IS1540 32k AFN6G4)。  

    稳定工作的旧 IC 如下所示(标记 — IS1540 21T C4TEG4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的意见。 新器件出现这一问题没有明显的原因、这确实令人非常惊讶。

    我们知道、用较新的 IC 替代时会出现通信错误、但遗憾的是、这在调试方面没有太大帮助、也没有根本原因导致问题。 您能否为以下问题提供详细信息、以便我们帮助您调试此问题:

    1. 您提到了 100%可重复性、因此订购了多少器件、有多少器件经过了测试、而且在设置中无法正常工作?
      1. 这对于我们了解采样量和故障率非常重要
    2. 系统方框图连接、显示了有关 ISO1540 各侧所连接器件和其他元件的详细信息。
      1. 我们还将查看原理图和 PCB 布局、以进行完整性检查。
    3. 数据传输方向及其波形:
      1. 您能否确认通信问题发生的方向?  
        1. SIDE1 -> Side2 或 Side2 -> SIDE1、还是两者都有?
      2. 还需要失效方向的波形、以详细了解失效问题。
    4. 我还建议您方便使用 ISO1540 EVM、以便在器件本身上进行更轻松的调试实验
      1. 这将帮助我们了解两款器件在性能上的差异

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我需要一些时间才能获得这些信息。 我希望能在下周结束时将其收集起来。

    -山姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Sam 会等待您的输入。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于相关法规、我将无法分享原理图或布局、但这些是在缓冲器 1 侧(3.3V 电平)和 2 侧(5V 电平)测得的波形。  

    示波器显示、从器件无法针对 ACK 位将 SDA 线拉至低电平。 ADC 正常工作、并且安装了新的 ADC、以消除对 ADC 功能的疑问。  

    2 侧 (+5V)

    1 侧 (+3.3V)

    我不知道体积、但具有不同制造器/批次标记的所有 IC 都表现出这种行为。 当缓冲器 IC 在原始制造工厂针对旧批号发生改变时、系统会按预期运行(ACK 位被 ADC 拉低、数据写入/读取继续按照设计运行)。  

    我会告诉您、设计不使用隔离功能(不是必需的)、因为 1 侧和 2 侧接地都已连接。 1 侧的 VCC 为+3.3V、2 侧的 VCC 为+5V。  缓冲器 ISO1540 IC 距离 ADC 约为 0.4“、并且没有过孔、只是到相应 I2C 引脚的直线布线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步澄清、同一总线上的其他 I2C 从器件(缓冲器的 2 侧)按预期将 SDA 线路拉低(与 ISO1540 数据表的第 7.4 节 P.21 中的功能原理说明相匹配(SLLSEB6F–2012 年 7 月–2022 年 12 月修订))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个从 I2C 外设均为开漏外设、而非推挽外设。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的意见。 我将尝试总结您在下面的最新意见得出的结论:

    1. ISO1540 不用作隔离器、而只是用作缓冲器。
    2. ISO1540 侧 2 I2C 总线上的一个从器件/外设正常工作。

    如果上述两个点正确、我将需要您提供以下详细信息、我已在上面提出过这些信息:

    a 系统方框图连接、显示有关 ISO1540 各侧所连接器件和其他组件的详细信息

    我们需要查看系统级连接和外设详细信息、因为一个正常、另一个正常。 我们需要了解每一侧的连接方式。  


    数据传输方向及其波形:
    1. 您能否确认通信问题发生的方向?  
      1. SIDE1 -> Side2 或 Side2 -> SIDE1、还是两者都有?
    2. 还需要失效方向的波形、以详细了解失效问题。
    [/报价]

    您的波形并未阐明上述有关故障方向的问题、由于我尚无法了解您的系统连接、因此我尚无法完全理解波形。


    两个从器件 I2C 外设均为开漏外设、而非推挽外设。  [/报价]

    同样、方框图连接将有助于理解该问题。 请务必在方框图中提及 ISO1540 的侧面。

    请注意、这个问题是为了更好地了解您的系统、以便我们进行调试。 我不会直接得出结论、但由于 ISO1540 可与其中一个从设备/外设配合使用、这可能更多地是 ISO1540 与另一个从设备之间的系统兼容性问题。 但我们从系统连接图(而非原理图)开始、通过正确的分析进行确认。

    此致
    Varun

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的理解。 我会努力为您提供更详尽的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Sam。

    请随时向我们发布信息。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    立即简单回答: uController 连接了三个 DAC (LTC2635HMSE-HZ10) 和三个 ADC (AD7997BRUZ-1)(具有适当的寻址)。

    两个 ADC 和两个 DAC 直接连接到微控制器 I2C 线路。 其余的一个 DAC 和一个 ADC 由 ISO1540 缓冲器分开。

    在所有情况下、与微控制器的物理距离都很短、最多不到几英寸。

    全部三个 DAC 在被寻址时都正确响应。 两个 具有直接 I2C 连接的 ADC 在被寻址时会正确响应、而由 ISO1540 缓冲器分离的一个 ADC 不会(在 ACK 位期间、SDA 线路为高电平,如上面的屏幕截图所示)。 缓冲器 1 侧和 2 侧的 SDA 线在 ACK 位期间均为高电平。

    SCL 和 SDA 线路在缓冲器之前有 2k 上拉至 3.3V 电源轨、在缓冲器之后有 3.3k 上拉电阻(至 5V 电源轨)。 缓冲器的侧 1 位于微控制器侧、缓冲器的侧 2 位于从侧(5V 电源轨侧)。  

    1 侧和 2 侧的定义与数据表中相同(即引脚 1-4 为 1 侧、引脚 5-8 为 2 侧)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的变化是缓冲区。 旧批号零件工作、新批号零件导致此问题。 当我们拔下新的批号缓冲区并用旧的批号零件替换零件时、问题就会消失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我现在明白了整个画面。 感谢您提供这些意见、真的很有帮助

    我还不确定根本原因、因为设备连接相当复杂、只有 Side2 上的外围设备出现错误行为。 但要消除一个方面、您可以在下面做一个实验、让我们知道结果:

    • 移除 SIDE1 上连接的所有 ADC 和 DAC、只允许连接 UC、然后使用 Side2 连接再次运行测试。

    请告诉我们这方面的结果。


    此外、您能否让我们了解一下 ADC 行为错误、当 ADC (0x20) 尝试与 UC 通信时、或者当 UC 尝试与 ADC (0x20) 和/或两者通信时会发生该问题?

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    可能是下周(或以后...) 然后可以尝试移除 IC(资源限制和时序)。  

    回答您的第二个问题:唯一出乎意料的情况是、当 ADC 通过为 ACK 位拉低 SDA 线来尝试与 UC 通信(SDA 变为高电平、在 UC 释放 SDA 线后立即保持高电平)时。  

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、  

    感谢您联系我们。 请继续进行 Varun 的测试。 也要确认地址 0x10 可以从侧 2 通信到侧 1? 这将有助于找出 ADC 本身的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我可以确认地址 0x10 确实从侧 2 通信到侧 1。 我将继续瓦伦的其他测试,一旦我得到可用的必要资源来做到这一点.  

    谢谢、

    Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、  

    感谢您的更新! 期待其他测试结果。  

    此致、
    Aaditya.