This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:ESD (HBM) 电压等级

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1412, ISO1430, ISO1432, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1611265/iso1432-esd-hbm-voltage-ratings

器件型号: ISO1432
主题中讨论的其他器件: ISO1430、ISO1412、 ISO1410

请提供 ISO1410、ISO1412、ISO1430、ISO1432、ISO14350 的 ESD (HBM) 额定电压 ISO14352 以及这些器件型号的 B 版本。 数据表为总线端子和所有引脚提供了 2 个不同的电压电平。 我们正在寻找完整的软件包。

感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siby:

    感谢您联系我们。 ISO14xx 的总线引脚比其他器件引脚更加稳健。 因此、它们在更高的额定值下单独进行测试。 HBM 模型适用于器件制造过程中的 ESD 容差。 请在 ESD 控制过程中使用 (+/–6kV)、因为这是较低的额定值。   

    安装到 PCB 上后、IEC 61000-4-2 可提供更好的系统级性能指示。 如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复和建议。 感谢您的快速响应。