This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741 用于 SPI 绝缘 — MOSI 信号损坏

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1603841/iso7741-iso7741-for-spi-insulation---corrupted-mosi-signal

器件型号: ISO7741

大家好:

我正在为中使用的 AC/DC 电源开发采集电路 工业伺服驱动系统 。 该电路的架构为:

代替 (低压侧) <--->隔离器 ISO7741DW <---> SPI ADC (高压侧)

ADC 通过 AC/DC 电源(连接到三相电网)的“高压侧“上的电压进行采样、并进行采样 SPI 正在运行的通信 3MHz 、转换将被传递到连接到以“低电压“运行系统的“逻辑侧“的 MCU(TI TMS320F 系列)。 ISO7741 通过其增强型绝缘接口耦合 SPI 信号 (SIMO、SOMI、CLK、\CS)、如下图所示。

image.png

该系统在“空闲“状态下运行良好、即使在高压侧通电时也是如此。  

伺服驱动 IGBT 输出桥被启用并开始切换 (F_SW = 8kHz)、  SOMI 信号会定期损坏 (与 IGBT 开关同步)。 经过一些故障排除后、很明显 ISO7741DW 仅通过 SOMI 信号(方向 ADC-->MCU)无法在这种情况下正常运行。

使用隔离式差分探头测量 ISO7741(高压侧)输入端的 SOMI 信号、并将其与 ISO7741(低压侧)输出端的 SOMI 信号进行比较、显示了这一点 一些输入端为 0 的位在输出端以 1 形式转换 。 (从不会发生相反的“变换“1 到 0)

ISO7741 似乎处于其真值表的突出显示条件下:

image.png 

就越少 Vcc2 在损坏期间仍然存在 — 使用差分探头高压侧进行测量。

我的电路出现了什么问题? 如何解决? 我是否应该改用其他 TI 器件?

谢谢!
Alessio

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessio:

    感谢您的联系和精彩描述。

    您是否有任何显示位损失和电源压降的波形? 否则、显示输入信号、输出信号、1 侧和 2 侧电源电压的波形将非常有助于查看发生这种情况的时序。

    ISO7741 具有 2.25V 至 5.5V 的电源电压范围。 当电压降至该范围以下时、器件可能会关断。 根据我的理解、伺服驱动 IGBT 输出桥接通并发送信号时就会出现问题。 伺服驱动器开启可能会导致压降、足以使隔离器瞬间断电。  

    问题是否是周期性的? 它只发生一次还是多次? 伺服驱动是一次打开、还是一直在开启和关闭之间切换?

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aaditya:

    感谢您的答复。

    经过大量试验、我们得出结论:伺服驱动 IGBT 产生的 EM 噪声破坏了隔离器上的时钟信号、因此 SOMI 的时序被改变、位被错误识别。 我们通过使用简单的 RC(针对截止频率 10*f_clk 进行调优)过滤所有信号并在隔离器电源(高压侧)上添加 1 μ F 旁路电容器来解决。

    此致、
    Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessio:

    非常感谢您的更新、很高兴您能解决此问题!

    如有任何其他问题或疑问、请随时联系我们。

    此致、
    Aaditya 五