This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6442:是否可以通过在 IN 引脚上使用 10k Ω 下拉电阻来实现"默认输出状态低电平"行为?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1613475/iso6442-is-it-possible-to-achieve-a-default-output-state-low-behavior-by-using-a-10k-ohm-pull-down-on-the-in-pin

器件型号: ISO6442

E2E、  

ISO6442 和 ISO6442F 在内部下拉电路和上拉电路上分别有所不同。

通过在 ISO6442 的 IN 引脚上使用 10k Ω 下拉电阻器是否可以实现“默认输出状态低电平“行为?  

image.png

 

谢谢您、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上有点像。  对于输入信号丢失、更强的下拉电阻会在集成的较弱上拉电阻上强制输入为低电平、但它会在输入端创建一个电阻分压器、并且始终会通过集成和外部上拉/下拉路径消耗电流。  但是、如果输入侧断电、输出侧仍将具有集成的默认输出高电平(对于不带 F 后缀的器件)、因此在外部添加下拉电阻仅会部分更改系统默认行为。  

    为什么不使用集成到器件中的所需默认状态的 F 或非 F 版本来满足系统要求?  

    如果需要功能安全、通过添加外部路径和电流路径、这会使系统 FuSa 分析变得复杂、提高系统时基故障率并从添加的外部元件添加新的失效模式。