This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110-Q1:ISO11452-2

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1615291/isom8110-q1-iso11452-2

器件型号: ISOM8110-Q1
主题中讨论 的其他器件:ISOM8110

您好的团队、

我阅读了地震页面上的 EMC 测试报告–ISOM8110。 第 20 页显示、它仅在 PM、而不是 CM 和 AM 中通过了 150V/m。

客户反馈是所有汽车应用中的大部分要求大于 150V/m、即使在 CM 和 AM 中也是如此。 一些应用需要 200V/m

实际水平是多少?

image.png

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hayashi,

    上述表格中所述的频率与调制间的关系来源于 ISO 11452-2 标准本身、这就是器件的测试目标。

    实际水平如上表所示、保持不变。

    对于更高级别、客户需要跨隔离栅安装一些 Y-CAPS、这将允许它们通过更高级别。

    此致
    Varun