This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:芯片经常烫伤

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1607387/iso1044-chip-burns-often

器件型号: ISO1044

您好、

我开始使用您的隔离式 CAN 总线收发器、它工作正常、但我需要不时更换它、因为在启动期间它会烧坏、我使用了数据表中的建议保护措施、但我仍然有这个问题。似乎是当板通电时、取决于已连接到总线的其他板会导致芯片烧坏。  这仅在上电时发生。 如果开机成功、则所有设备都可以正常工作数小时或数天。

我最终确定了原型、我需要投入大规模生产、但我真的很关心这个问题。 随附的“查找原理图“。

请提供帮助。

Manny 谢谢、

Ricard。

ISO1044BD.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Riccard、  

    感谢您联系我们。 原理图看起来不错、我认为损坏不是您的原理图的问题。  

    您提到、如果在加电后不久连接了许多节点、ISO1044 更有可能发热和损坏。 这使我相信两个可能的原因:

    • (1) 电源存在高浪涌电流、可能会损坏 IC。
    • (2) 为 5V 电压轨供电的 LDO 出现故障、向 VCC2 施加 12V 或 24V(来自 LDO)输入、进而损坏器件。  

    我建议采取以下步骤:

    1. 您是否能够使用电流探头来监测 VCC2 以监测浪涌电流?  
    2. 您能否分享连接到 5V 电源轨的电源原理图?  
    3. 还请分享 MAN 器件如何连接到 5V 电压轨以及由此产生 5V 电压的更高电源轨。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    已连接查找 电源设备的说明。 24V 输入使用同一电源为其他未隔离的 CAN 器件供电。 U8 为 TI CAN 收发器的 VCC2 提供 5V 电压、其差值以其他 CAN 器件的接地为基准、导致 0V 很常见。 U3 与 U8 隔离、并为 VCC1 提供 3.3V 电压。 U8 的数据表表示不需要电容器。 可能会出现问题吗?

    非常感谢您的帮助... :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricard、  

    感谢您提供功率级原理图。 我不是这些器件的专家、但原理图在这里看起来也可以。 接地似乎已适当隔离。  


    我认为有必要检查这些电源 IC 中是否有任何一个也会发热或故障。 请检查这一点,除了我之前的评论和测试从我的第一次答复.  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我想我找到了问题所在。 在家中使用 24V 1A 电源对电路板进行测试似乎芯片从未被烫伤、但在使用 24V 20A 通用电源对机器中的电路板进行测试时、 ISO1044 芯片经常烫伤。

    我的问题是。 浪涌电流可能会流经 U8 并到达 CAN 收发器?

    如果是、我可以将 NTC 放置在 U8 输入上、您推荐的值是多少?  该稳压器仅供隔离式收发器使用。

    或者可能有不同的建议?

    感谢您的帮助。

    Ricard..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricard、  

    是的、我认为浪涌电流是造成损坏的可能原因。 TI 有一些文档和原因以及 浪涌电流管理(修订版 A)。 表上登记、 大多数浪涌电流是由系统开启时电源轨上的高电容引起的。 受电的 CAN 节点数量会导致产生更大的浪涌电流。

    保护器件(如和 NTC)应该会有所帮助;但是、我建议首先测量浪涌电流以确认问题出在这里。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    有了坐标波器和分流电阻器、我可以在上电时看到高达 1.8A 的浪涌电流。 问题似乎在这里。

    我已经阅读了建议、认为我找到了解决方案。 我想使用软启动电源来更换 U8、如下所示:

    https://www.digikey.com/en/products/detail/torex-semiconductor-ltd/XC6702D501ER-G/10175672

    你怎么看?

    非常感谢、

    Ricard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricard、

    感谢您确认功率级的根本原因问题。

    如前所述、Andrew 并不是合适的专家来确认选择合适的电源 IC。 如果您的选型列表中包含 TI 电源器件、您可以使用特定的 TI 器件名称在 e2e 上提交新主题、咨询整个 TI 的合适专家。

    对于非 TI 器件、我们绝对无法进行评论。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我尝试了但找不到 TI 软启动 24V 至 5V 电源。 我会再试一次的。

    非常感谢、

    Ricard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ricard

    您也可以使用 TI 最接近的可用器件(可能见过)来提交同一问题的 E2E 查询  

    它仍将帮助您联系合适的专家、让他们能够确认 TI 是否提供符合您确切要求的电源器件

    此致
    Varun