This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762-Q1:与 SN65HVD1781 问题的兼容性

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781, ISO7762-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1616665/iso7762-q1-compatibility-with-sn65hvd1781-issue

器件型号: ISO7762-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65HVD1781

您好、根据的规范  SN65HVD1781 、接收器输出高电平电压 (VOH) 指定为 2.4V 至 (VCC–0.3V)

对于 5V 电源、这对应于最大值约为 4.7V

不过、的输入高电平阈值 (VIH) ISO7762-Q1 隔离器的规定如下 3.5V(最小值) 检测逻辑高电平。

由于 RS RS-485 收发器规格要求的 VOH 最小值为 2.4V ,有一个问题,这是否保证在 5 V 工作时由隔离器可靠的检测

请您澄清一下:

  • 最低 2.4V VOH 规格是否适合在 3.3V 电源下运行?

  • 或者、该最低电压是否适用于包括 5V 在内的整个电源电压范围?

  • 保证的 VOH 是否足以在 5V 运行电压下可靠地驱动 ISO7762-Q1 输入?

数据表未明确区分此条件、因此、敬请对此进行澄清。

 

image.png