This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:大容量电容器放置

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1618126/isow1044-bulk-capacitor-placement

部件号: ISOW1044

在 ISOW1044 的数据表中、关于第 2 点的第 13.1 节“布局指南“说明了这一点 “必须在功率转换器输入 (VDD) 和输出 (VISOOUT) 电源引脚上放置容值至少为 10uF 的大容量电容器、距离为 2mm 至 4mm、如布局示例中所示。“

 

在我们的实施中、10uF、1uF 和 10nF 电容器彼此之间的距离都小于 1mm。是否有任何具体的原因应该是 2mm 至 4mm? 这会影响发射吗?

此致、

Berkay

pin9and10.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berkay:

    感谢您的联系。

    在我们的实施中、10 μ F、1 μ F 和 10 nF 电容器之间的距离都小于 1 毫米。是否有任何原因明确地说应该是 2 毫米到 4 毫米? 这会影响排放吗?

    电容器放置在更近的位置、效果更佳。

    因此、您可以很好地处理当前位置的发射问题。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Varun。