This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:tpZH/tpZL

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1617663/isow1412-tpzh-tpzl

器件型号: ISOW1412

大家好!

我对 ISOW1412 有疑问。
RE 设置为低电平后、数据稍后从 R 端子 640us 输出。
因此、MCU 无法正确接收数据。

image.png

根据数据表、tpZH 和 tpZL 的最长时间为 30ns。
为什么数据输出在 640 μ s 之后?

如果通过 485 通信的器件在发送数据时增加了等待时间(约 50 μ s)、则接收将成功。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    感谢您联系并提供问题的清晰详细信息。

    R 的输出也将取决于 RS485 总线侧的 A/B 电平。 您是否有 A 和 B 的波形、同时保持上述时序与上面的波形中所示的相同?

    我们希望看到 RE、R 和 A、B 波形相结合、同时保持所有信号序列不变。

    还请了解、预期延迟不仅基于“接收启用“时间、还基于“驱动器禁用时间“、因此不能为 30ns。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的支持。
    以下是 RE、R 和 A、B 的波形

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    感谢您的意见。

    根据这些波形、可以清楚地看到 R 引脚的行为符合预期。

    RE 被拉至低电平后、RS485 总线上会有一个 640us 低电平 (VB>VA)、这也会在 R 上反映出来。

    只要 VA>VB -> R 也一样。

    您需要研究总线侧连接的设备在 640us 持续时间 (vB>VA) 内的情况、因为这是导致此处延迟的原因、而不是 ISOW1412 启用/禁用时间。

    此致
    Varun