This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:ISO7710 与 ADUM210N1

Guru**** 2893060 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710, ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1617209/iso7710-iso7710-vs-adum210n1

器件型号: ISO7710
主题: ISO7720 中讨论的其他器件

我正在尝试找到 ADUM210N1BRIZ 的替代源、但在 TI 进行交叉参考搜索时、我得到了一个声称使用 TI ISO7710 的结果。  我解释此结果的方式是该器件是等效器件的下降。  对我来说、这意味着您可以拆焊 ADI 器件、安装 TI 器件并继续操作。  然而,它似乎是不同的组合,因此它不是一个真正的下降部分。  

image.png

 

尽管这两种封装都声称是 SOIC-8、但 PCB 封装尺寸并非如此接近。

image.png

 

ADI 部分在引线到引线方面比 ISO7710 长。  

是否有 TI 生产的器件可以真正替代此封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的联系。

     ADUM210N1 竞争器件具有相当于 8-DWV 的封装。 大家已经注意到、ISO7710 器件采用 8-D 和 16-DW 封装。  

    如果客户需要相同的封装、则采用 DWV 封装的 ISO7720 器件可能是一个不错的选择: https://www.ti.com/product/ISO7720/part-details/ISO7720DWVR。这是相同的封装、但引脚排列不同。

    如果客户需要单通道隔离器、则采用 D 或 DW 封装的 ISO7710 在功能上与采用不同封装的 ISO7710 相同。

    此致、
    Aaditya.