This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050EVM:产品退回供应商 B511005872G-9 LFMDTBI-310-01004M WK 08

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1618299/iso1050evm-product-return-to-vendor-b511005872g-9-lfmdtbi-310-01004m-wk-08

器件型号: ISO1050EVM
主题: ISO1050 中讨论的其他器件

德州团队、大家好!

我们收到 RELESE B511005872G-9、TRAKING # 398095741496、发票编号为 5529821155。

我们需要您的技术帮助、因为我们已经观察到 MPN 组件 ISO1050DWR 中的阻抗变化。  

请查看随附的 PDF 以及材料中的问题描述。12112530 DC 坏 GANTRY.docx (2).pdf 

谢谢你。

此致。  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tane、  

    感谢您联系我们。 我知道您的 ISO1050 的电阻低于预期。 在我进一步研究这一点的同时、请查看下面我的问题。  

    1. 您发现有多少设备存在此故障? 有多少单元通过了?  
    2. 该装置是否仍正常工作? 能否按预期建立通信?  
    3. 该报告提到“卷盘被释放到可以接受的线,但随后,在通过 SMT 时,它遭受恶化,导致 U5 损坏。“  
      1. 安装过程中是否存在疑似损坏?  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew J!

    请参阅注释:

    有多少设备检测到此故障? 有多少器件目前正在进行测试?
    我们制造了 625 台、81 台发生故障。

    装置是否仍在工作? 能否按预期建立通信?
    该单元正常工作;但是、在 CAN H 和 CAN L 线路(高阻抗)上检测到异常。

    报告指出:“卷盘在可接受的情况下被释放到生产线上、但随后在 SMT 处理过程中、它会出现老化、从而导致 U5 受损。“

    安装过程中是否怀疑损坏?
    否、因为材料是新材料、在使用时已打开并安装。
    另一方面、您能否回答以下问题?
    1.丝印在您的组件上意味着什么? 是批号吗? 还是制造中的序号? 如果你不能说这意味着什么,因为一些数字以 2 开头,其他数字以 4 开头,其他数字以 6 开头(他们不重复),那么请告诉我们这意味着什么。
    2.为什么我们看到不同的 DC 2542 和 2602 存在阻抗差异,而当我们测量电流时,出现变化是否正常?
    谢谢你。
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tane、  

    阻抗变化乍一看与预期无关。

    您在此处分享的图片和文档中提供了正面标记。 我将查看此处共享的部件以获取更多详细信息、从而确认这是预期的。

    感谢您提供详细信息。

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tane、  

    我可以确认、阻抗变化是预期的、不是问题。 数据表中的差分输入电阻可以为 40k Ω 至 90k Ω。 根据数据表、这两个器件都是正确的、测量结果也会在我们的测试程序中通过。  

    感谢您的耐心、如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致、
    Andrew