This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742TB-Q1:ISO7742 未驱动隔离变压器

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1622822/iso7742tb-q1-iso7742-not-driving-isolating-transformer

器件型号: ISO7742TB-Q1
主题: ISO7742 中讨论的其他部分

我使用 ISO7742TBDWRQ1 和 Wurth 760390015 变压器设计了 PCB、并遵循了有关该设计的数据表和应用手册、但 ISO7742 引脚 1 和引脚 2 不会振荡、并且固定为 3.3V。

器件的电源为 3.3V、我已在电路板上验证了该电压。

我已检查所有连接和布局、看不到任何明显的问题。 我的每个电路板都包含 2 个此类电路、到目前为止、我已测试了 2 块电路板、并且非 ISO7742 器件正在运行。

我只能看到、目前 INA、INB 悬空并测量约 3V 的电压、但根据数据表、这样应该可以吗?

你有什么想法,为什么这些不起作用?

ISO7742.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。  

    我知道您在使 ISO7742T-Q1 按预期运行时遇到问题。 您能否再次确认器件型号?

    原理图中似乎显示 ISO7742DWR、这是一款完全不同的器件、没有集成变压器驱动器。  

    数字隔离器--> ISO7742DWR: https://www.ti.com/product/ISO7742

    具有集成变压器驱动器的数字隔离器-> ISO7742TBQDWRQ1: https://www.ti.com/product/ISO7742TB-Q1

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您是对的。 我已经重新检查了器件上的器件型号、这是 DWR 版本。 我实际上在 BOM 中指定了 TB-Q1 版本、但组装厂未安装正确的器件。 感谢您的答复。