This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:原理图审阅

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1621651/iso1042-q1-schematics-review

器件型号: ISO1042-Q1

你(们)好

我们在减速器 ECS 设计中使用 ISO1042BQDWQ1。 我们根据连接到我们 CAN 的器件中是否存在外部终端、提供了 120 欧姆终端作为选项。 如对此原理图有任何问题、敬请告知。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prema、  

    感谢您联系我们。 原理图看起来很好、并且与我们的典型应用电路非常接近。 因此、我预计不会有任何问题。 进行 PCB 布局时、请确保耦合电容器尽可能靠近电源引脚放置。  

    此致、
    Andrew