This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540-Q1:原理图审阅

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1624069/iso1540-q1-schematics-review

器件型号: ISO1540-Q1

你(们)好

我们在设计中使用 ISO1540QDRQ1。我们已将 4 个 INA228AQDGSRQ1 和 1 个 ADS1115IDDYNR 连接到同一条 I2C 总线、并在一侧连接到 I2C 隔离器、另一侧连接到微控制器 FS32K144HAT0MLHT。 如果没有问题、请告诉我。 下面是原理图。连接到引脚 6 和引脚 7 的 I2C 总线连接到 5 个器件(每个器件的地址都不同)

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prema、  

    感谢您联系我们。

    次级侧应能够驱动 5 个器件、而初级侧旨在与 MCU 直接连接。 因此、您的原理图和应用说明是有道理的、我预计也不会有任何问题。  

    此致、
    Andrew