This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8118-Q1:ISOM8118 IFmax 规格

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1625408/isom8118-q1-isom8118-ifmax-spec

器件型号: ISOM8118-Q1

您好的团队、

能否分享下最大 IF 规格? 根据数据表、AMR 是 50mA、表中无最大操作值、但稍后的设计参数指示高达 20mA。 请帮助确认

image.png

 

image.png

由于客户需要知道如何设计浪涌条件的外部电阻值、因此我们还需要了解 IF_MAX 的相应持续时间。 您也可以根据浪涌曲线建议 IFmax。

谢谢

Scarlett

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    感谢您联系我们。  

    ISOM811x 的 50mA 正向电流额定值、如绝对最大值表中所示。 20mA 为理想运行所需的最大正向电流。 正常运行条件下、IF =的 50mA 仍将是最大值。

    顺便提一下、大多数光耦合器在其数据表中不提供“推荐条件“部分。 因此、我们在表 9-1 中包含了 IF 范围、用作 ISOM811x 的建议运行条件。  

    浪涌性能在我们的数据表中得到了 IFP 的最佳表征。 IFP 不应超过 1A 且持续时间超过 1us。   

    希望这对您有所帮助。  

    此致、
    Andrew