This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:ISO1410BDWR 的故障分析

Guru**** 2925780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1621832/iso1410-failure-analysis-of-iso1410bdwr

器件型号: ISO1410

No.2603002.xlsx 

感谢您的持续支持。

这是三菱电机的 Masaoka、*** Works。

关于上述主题、在生产过程中检测到 ISO1410BDWR 故障。 症状与我们之前请求进行故障分析的症状相同:当我们在您之前提供的条件下检查电气特性时、在引脚 3 的输出波形中观察到异常(请参阅随附的 Excel)。

我们之前向您的公司申请了有关此问题的故障分析、但申请已被拒绝。

我们想找出根本原因。 在您能够接受故障分析请求之前、我们还应该进行哪些额外的验证或调查?

提前感谢您的帮助。

此致、
Masaoka.
三菱电机、*** Works

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsubasa-San、  

    感谢您联系我们。 我认为您共有的问题是、当您期望禁用该引脚时、R 引脚显示出短脉冲。

    我在报告中看到、波形显示 VCC(黄色)、R(绿色)、/RE(紫色)和 DE(蓝色)。 此波形提供了详细信息。 R 上的脉冲可能是 A 和 B 上的信号、并表明当/RE 引脚转换到低电平(已启用)状态时。  

    为了确认这一理论、我建议显示一个显示引脚 12 (A)、13 (B)、3 (R) 和 4 (/RE) 上电压的波形。 此波形将显示当使用/RE 启用或禁用 R 时输入 (A 和 B) 的时序。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Masaoka、  

    FAE 通过电子邮件跟进了其他范围捕获。 我现在将关闭该主题。 我们可以离线继续讨论并继续。  

    此致、
    Andrew