This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:ISOUSB211 3.3V 电源轨和连接问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1626184/isousb211-isousb211-3-3-v-power-rail-and-connectivity-issue

器件型号: ISOUSB211

您好、  

我正在开发一个应用、使用 ISOUSB211 为自供电外围器件提供隔离功能。 我已经按照数据表中的设计指南(特别是第 10.1.3 节)来设计我的电路、但遇到了意想不到的问题、并且无法在我的 PC 和外设之间建立连接。 我想要在 USB 线路之间完全隔离、由于我拥有外设的板载电源、因此我使用光电隔离器来跨它们传递信号。 在我的第一个设计之后,我意识到我只能将 VOK1 用于发送到 VUSB 端口的信号,但必须在下一个修订版中实现。 我将 PC 连接到外围设备、该设备配置为显示为大容量存储设备。 我的电路如下:

image.png

我测量了所有电源引脚、发现 V3p3v2 引脚为 5V、即使它未连接或短接至我通过外部直流/直流升压转换器提供 5V 电压的 VUSB2 引脚、如原理图所示。 我还意识到我在 EQ20 和 CDPENZ2 引脚上错误地使用了 5V 电压、我通过断开这些引脚并将它们悬空以进行测试来解决这一问题。 我的问题是:

  1. 我对 V3p3v2 上的 5V 电压感到困惑、想知道是否缺少我的东西、或者您是否可以提供建议来帮助我解决/理解这一问题?
  2. CDPENZx 引脚是否可以悬空、或者我是否需要将其连接到电源/接地端?
  3. 我是否可以使用 V3p3vx 为 EQxx 和 CDPENZx 引脚提供输入电平、或者由于电源限制、这是不是一个问题?
  4. 我是否需要担心 LS/USB 的均衡配置 FS? 外设侧的布线相对较短。

多一点背景、在我断开 CDPENZ2 引脚并使其悬空后、我注意到 V1p8v1 输出下降、并提供了低/零电压读数。 IC 也会间歇性地变热(我可能会开始闻到灌的味道)、尤其是当我用示波器探头触摸针脚时。 这可能无关紧要、但我可能是表明 CDPENZ2 引脚可能已经振荡并导致问题、因此我的第二个问题。

如果您在我的电路上有任何输入或看到任何问题、我非常感谢您的帮助!

-丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的联系。

    回答您的问题前、请注意以下几点:

    1. 请确保电容器值及其放置位置符合数据表中的建议 — 有关参考设计,请参阅 ISOSUSB211 EVM。
    2. 我不完全了解 U2 和相关电路的需求。 从 EVM 验证去耦电容器后、使用独立 5V 电压(上面原理图中的 VUSB)为侧 2 上电、然后再次进行测试。

    请在上面找到我对您的问题的答案:

    2.如果不需要 CDP 广播功能,则将其连接到 V3P3Vx ,如果需要,将其连接到 GNDx

    3.可以使用 V3P3Vx  

    4.如果迹线真的很短,并且由于在 LS/LS/LS- FS 无需担心 均衡配置

    我强烈建议您的下一个设计版本与 ISOUSB211 EVM 参考设计相匹配。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    感谢您的答复、非常感谢。 U2 是一款光隔离器、允许我在保持隔离的同时将额外信号传递到外设。 之所以使用 U1、是因为外设仅提供 3V 电压、因此我需要提升电压以满足 ISOUSB211 输入电压要求。 我认为 5V 是一个不错的选择、但也许我应该改用 3.3V、只是为了降低 ISOUSB211 中的功率损耗。

    我看到 V1p8vx 电源轨的电容器选择确实略有不同、但它们提供的是稳定的 1.8V。这只是 V3p3v2 电源轨错误地输出 5V。 在仔细查看物理 PCBA 以确保我也遵循了布局建议后、我意识到、尽管我的上面原理图以及我创建的 PCBA 布局显示了在 V3p3v2 引脚上连接到 GND 的 0.1 µF 电容器、但它实际上并不存在于已组装的电路板上。 事实上,它是完全缺失,甚至垫! 我将缺少的电容器焊接在 ISOUSB211 的引脚 26-27 之间、现在它似乎可以正常工作。 我想这对将来阅读这篇文章的人不是特别有用,但我想关闭线程上的循环。

    关于您对 2-4 的回答、谢谢。 当我修改电路时、我会利用这些信息。