This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:仿真 Webench

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1622174/sn6507-simulation-webench

器件型号: SN6507

尊敬的团队:

我无法对 SN6507DGQRQ 进行仿真。 您能否提供任何可用的仿真文件或支持 (Webench、TINA 或 PSpice)?

此致、

Rami Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    我们有适用于 SN6507 的 Webench Power Designer、您可以在 SN6507 产品文件夹中找到它

    产品文件夹链接 —  https://www.ti.com/product/SN6507

    指向 Webench SN6507 设计器 —  webench.ti.com/.../8 的链接

    谢谢、

    Prateek Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prateek:
    IM 无法执行模拟。
    ...
    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    打开此链接时屏幕上显示的内容 —  webench.ti.com/.../8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prateek:

    结果  “此设计未启用仿真、“ 因此无法运行仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    您能给我发送屏幕截图吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prateek:



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    SN6507 目前在 webench 中没有仿真。

    有关 SN6507 的 β 版本和用于测试模型的配套变压器、请参阅下面的。 下面列出了这两种型号。

    谢谢、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prateek:
    变压器部件号: 750319697
    我们需要 Vout = 24V
    您可以提供仿真库吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    我们没有的仿真库  750319697。您可以向 Wurth Electronik 索取 750319697 仿真库

    谢谢、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Prateek:
    但是、我进行了仿真、没有得到输出电压、
    输出电压在变压器之前、但二极管之后没有输出
    我随附了输出文件以及所有库文件。 您能回顾一下他们并提供您的反馈吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    请查找以下输入:

    1.使 DC 引脚保持开路状态、以实现默认占空比(不要将其短接至地)  

    2.使 SR 引脚保持开路状态 、以获得默认压摆率 (不要将其短接至地)  

    3.您的仿真时间太短,无法看到输出电压 — 增加仿真窗口中的“运行时间“  

    i.由于输出电容较大 (10 μ F)、因此需要时间为输出电容充电  

    二、您可以尝试移除 10 μ F、这样您就可以快速获得输出。

    4、在开关节点和变压器引脚之间添加 50 欧姆会降低变压器初级侧的有效电压,从而降低输出电压。 您可以尝试移除这些电阻器。

    如果您还有其他问题、请告诉我

    谢谢、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tr_5F00_16.zip




    尊敬的 Prateek:

    请查找随附的 OPJ 和 OLF 文件。 我根据您的评论更新了设计;但是、在仿真中仍然没有获得输出电压。
    您能否查看这些文件并帮助确定问题?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    我无法打开此 zip 文件。 当我单击“提取“时,弹出一个错误,说 “无效文件“。

    您只能在此处发布更新原理图和仿真窗口的屏幕截图

    谢谢、

    Prateek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prateek:
    e2e.ti.com/.../Transformer_5F00_16_5F00_03_5F00_26.zip


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    您已将输出连接到 GND、因此它显示为零。 在输出端连接一个 0.1uF 电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pray Prateek。