This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:电流计算

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1614882/sn6507-q1-current-calculation

器件型号: SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6507

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我会将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

目前、我们 的项目使用 TI 的 SN6507+SM91208L。  

1 μ A、在驱动变压器时需要评估流经 SN6507 SW1 和 SW2 开关的驱动电流。数据表中指定的电流目前不包括驱动电流。 请帮助评估如何进行评估

2.请提供 SW1 和 SW2 的当前计算公式,以及变量的含义。 此外、请帮助计算我们产品的电流(设计用于 12V 输入、15V 输出;f = 1MHz);

3.请提供您的内部电流测试结果、电流波形图以及 SN6507 芯片的计算结果;

4. SN6507 的输入电流与输出负载上的电流有关吗?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我将测试 EVM 并提供当前测试结果。

    谢谢

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    请查看以下输入信息。

    图 8-4 的数据表中提到了开关节点电流的外观。 我在下面附上了一个屏幕截图。 开关节点电流将取决于连接在输出端的负载。

    2.本视频详细介绍了计算 SW 节点电流的公式。  

       https://www.youtube.com/watch?v=kT1gvTmK1TE&list=PLGjyOARIhfLpjA6PoM7B65sd8cdEqJQWv&index=4

    3.下面是 SW1 (ch3) 和 SW2 (ch4) 处的开关节点电流波形。

    4.是的、SN6507 的输入电流与输出负载处的电流相关、并与之直接成正比。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,因为我们无法在中国轻松访问 YouTube ,是否有其他的源的视频可用?

      https://www.youtube.com/watch?v=kT1gvTmK1TE&list=PLGjyOARIhfLpjA6PoM7B65sd8cdEqJQWv&index=4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以帮助您直接计算我们产品的电流(设计用于 12V 输入、15V 输出;f = 1MHz)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Panwei、

    我可以通过电子邮件将视频发送给您。 让我知道你的邮件 — ID .

    SW 上的电流将取决于变压器匝数比及其磁化电感。 您使用哪种变压器?

    谢谢、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    panwei.lv@forvia.com 以及我们的硬件:jie.he@forvia.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关详细的电流计算、我希望您可以提供使用基于我提供的参数的公式的示例、其中显示了空载和 150mA 负载条件下的 SW 节点电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 SN6507+SM91208L_E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    感谢您提供详细信息。 计算 SW 处的电流后、我会立即更新您。

    谢谢、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、计算是否已完成? 收到结果需要多长时间?您好,计算是否已完成? 收到结果需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    有关 SW 上电流波形的详细计算、请查找以下来源。

    1.本手册第 14 章 —  https://www.ti.com/lit/eb/slyu036a/slyu036a.pdf?ts = 1772520506279 

    2.您 也可以使用 https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER  直接计算值并查看波形

    谢谢、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 请帮助我回答以下问题。

    1、我不太理解 PDF 中的公式。 您能否提供用于计算 SW 节点电流的详细公式、并帮助我根据我提供的电路参数计算空载和 150mA 负载条件下的 SW 节点电流?

    2、电路应用:使用 SN6507 + SM91208L_E;输入电压 12V、输出电压 15V。 以上是我的电路设计要求和参数。 由于我需要计算输入电流、因此当输出电流为 0A 和 150mA 时、请使用公式帮助我推导和详细计算输入电流(需要推导过程和计算值)​​。下面的黄色部分是我需要您计算的电流。

    3.中心抽头电流(标记为黄色)与开关 SW1 和 SW2 的电流之间有什么关系? 中心抽头电流(标记为黄色)是否等于 SW1 和 SW2 的电流之和? 如何计算 SW1 和 SW2 的电流? 请提供用于计算 SW1 和 SW2 电流的公式、以及输出电流分别为 0A 和 150mA 时 SW1 和 SW2 的详细计算值(推导和计算值应基于我的电路参数)。

    4.下面是我详细的原理图。 标有红色的元件未安装。 请帮助根据我提供的原理图和应用要求计算 SW 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    给我两天时间、我会给您计算一下

    谢谢、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    感谢您的耐心。 请查找使用相关值计算 SW 节点电流和仿真结果的公式。

    公式:

       AVG (Issw2)= avg (Issw1)= Iout/2

       Ipsw1 = Issw1*(ns/np)

       Ipsw2 = Issw2*(ns/np)

       初级中心抽头引脚上的输入电流、Iin = avg (Ipsw1)+ avg (Ipsw2)

       Issw1: — 次级侧开关节点 1 处的电流

       Issw2:次级侧开关节点 2 处的电流

       Ipsw1:初级侧开关节点 1 处的电流

       Ipsw2:初级侧开关节点 2 处的电流

       Iout =负载电流

       Iin =输入电流

    我使用的 SM91208L-E 执行了仿真 (12V -> 15V) 无负载和 150mA 。 请在下面查找结果。

    1) 空载时

    i.  SW1 处的初级电流Iavg1 = 2.19mA

    二、SW2 的初级电流Iavg2 = 1mA

    III.变压器中心抽头引脚处的初级侧电流 Iin = Iavg1+Iavg2 = 3.19mA   

    2) 150mA 负载处

    i. SW1 处的初级电流、 Iavg1 = 90mA

    二、 SW2 的初级电流、 Iavg2 = 90mA

    III. 变压器中心抽头引脚处的初级侧电流 IIN = Iavg1 + Iavg2 = 180mA

     

    您还可以通过进行 PSpice 仿真进行检查  

    SN6507 的 PSpice 文件-  

    如果您还有其他问题、请告诉我

    谢谢。此致、

    Prateek Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.根据您提供的公式,在 0mA 加载条件下:

    SW1 处的初级电流、Iavg1 = Issw1*(ns/NP)=0*1.25= 0mA

    SW2 处的初级电流、Iavg2 = Issw2*(ns/NP)= 0*1.25= 0mA

    变压器 Iin = Iavg1+Iavg2 = 0mA 的中心抽头引脚处的初级侧电流

    尽管没有负载电流、但推挽机制持续工作、并且 SW 始终输出。 理论上、该电路中应该有电流、但该电流不为零。 请说明可以使用什么公式来推导出该电流?

    2.根据您提供的公式,在 150mA 负载下:

    AVG (Issw2)= avg (Issw1)= Iout/2 = 150/2 = 75mA

    SW1 处的初级电流、Iavg1 = Issw1*(ns/NP)= 75*1.25 = 93.75mA

    SW2 处的初级电流、Iavg2 = Issw2*(ns/NP)= 0*1.25 = 93.75mA

    变压器 Iin = Iavg1 + Iavg2 = 187.5mA 中心抽头引脚处的初级侧电流该计算是否正确?

    3.​​您提供的值是模拟数据。 如果您可以使用该公式计算理论值、我将不胜感激。 如果您能将您的计算值​​与​​我使用您提供的公式计算出的值进行比较、看看我的计算是否正确、我也将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    您的 150mA 负载计算是正确的。 您还可以看到仿真电流值几乎与理论值匹配。

    请注意、当输出端无负载时、我们在开关节点处看到的电流为磁化电流、可使用以下公式计算得出

     、  

    Ipri、max = Imag/2

    这里、LP 是变压器的初级电感、T1 是 FET 导通时间。 Vf 是二极管正向电压(我假设它为 0.8V)

    如果 Fsw = 2MHz 、您将得到 Ipri、max = 12mA(如空载时的仿真所示)

    对于 fsw = 1MHz、Ipri、max = 24mA

    然后、您可以通过开关节点的波形计算 RMS 值和平均值。

    谢谢、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prateek:

    由于系统问题、客户无法回复、我代表 Jie 附上以下内容。 请提供支持。 谢谢你。

    你好

    磁化电流计算:

    N = NS/NP = 10/8 = 1.25

    Vin = 12V

    VOUT = 15V

    Vf (typ)= 0.4V

    Fsw = 1000000Hz

    LP = 130uh(这是总体变压器电感吗?)

    T1 = 1/(2*FSW)*(Vout+Vout Vf)/(Vin*ns/np)= 1/(2*1000000)*(15+0.4)/(12*1.25)= 0.513us

    Imag = Vin*T1/LP = 12*0.513/130 = 0.0474A

     

    1. Imag 是什么意思?
    2. Ipri、max 是什么意思? 是最大正值吗?
    3. 我们需要计算平均值。 波形是一个三角波。 平均值 Ipri、max/3 吗?
    4. 磁化电流的计算是否与 SW 开关的占空比相关?
    5. 我的上述计算是否正确?
    6. 当负载为 150mA 时、是否需要向中心抽头电流添加磁化电流?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我回答这个问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    请阅读本手册 —  https://www.ti.com/lit/eb/slyu036a/slyu036a.pdf?、ts = 1772520506279

    它具有您需要的所有公式、并已使用波形进行了说明。

    1. Imag(磁化电流)是变压器初级绕组消耗的小电流(2–5%满负载),即使未连接负载,也能产生磁芯的磁通量。

    2.请参阅“ 14.1.1.连续导通模式 “页号 124 在上述手册中

    3.有关平均值和均方根公式、请参阅“ 2.2.带偏移的正三角波形 “页号 8.

    4. 是的,它取决于占空比

    5、您的计算是正确的

    6、是的、您需要添加磁化电流。

    谢谢、  

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prateek

    代表 Jie 答复

    以下是空载和 150mA 负载条件下输入中心抽头电流的计算结果。 请仔细检查它们是否正确。 谢谢你。

     

    1输出负载为 0mA。 输入磁化电流计算:

    N = NS/NP = 10/8 = 1.25
    Vin = 12V
    VOUT = 15V
    Vf (typ)= 0.4V
    Fsw = 1000000Hz
    LP = 130uH
    t1 = 1/(2*FSW)*(Vout + Vf)/(Vin*ns/np)= 1/(2*1000000)*(15 + 0.4)/(12*1.25)= 0.513us
    Imag = Vin*T1/LP = 12*0.513/130 = 0.0474A
    中心抽头初级电流:Ipri = 1/2 * Imag = 0.0237A

     

    在、电流为 150mA 和负载的情况下、输入中心抽头电流的计算公式如下:

    AVG (Issw2)= avg (Issw1)= Iout/2 = 150/2 = 75mA

    SW1 处的初级电流、Iavg1 = Issw1*(ns/NP)= 75*1.25 = 93.75mA

    SW2 处的初级电流、Iavg2 = Issw2*(ns/NP)= 0*1.25 = 93.75mA

    变压器中心抽头引脚上的初级侧电流:Iin = Iavg1 + Iavg2 = 187.5mA

    中心抽头初级电流:I = Iin + Ipri = 187.5 + 23.7 = 211.2mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello   ) He 和  Prateek

       请对此作出答复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    我已经检查了您的计算、它们是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Prateek

      感谢您的支持