This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:审查原理图

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1627494/isow1412-review-schematic

器件型号: ISOW1412
Thread 中讨论的其他器件: ISOW1432

您好的团队、

您能帮助查看 ISOW1432 原理图吗? 谢谢  

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    原理图中 VDD 和 VISOOUT 上缺少铁氧体磁珠、如下所示。

    铁氧体磁珠建议 —  BLM18HE152SH1D

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Vagrun
    这是否意味着 BLM18HE152SH1D 应优于数据表中提到的 0402 尺寸铁氧体磁珠 BLM15EX331SN1?

    @Jimmy
    是否确定引脚 18 [Z]应连接到引脚 20 [A]? 我认为应该是引脚 19 [B]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rudolf:

    是的、 与 BLM15EX331SN1 相比、BLM18HE152SH1D 可产生更好的 EMC 性能 、因为它对噪声具有更高的阻抗。

    此致
    Varun