Other Parts Discussed in Thread: UCC34141
器件型号: UCC34141EVM-116
主题中讨论的其他器件: UCC34141
客户尝试减小输出电容、可闻效果略有改善、但输出纹波噪声变得不稳定。 请致电以解决此问题。 谢谢。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC34141
器件型号: UCC34141EVM-116
主题中讨论的其他器件: UCC34141


您好、Brian、
是的、其中一个可能的原因可能是突发频率、因为电源模块中没有机械可移动的器件来产生任何噪声。 UCC34141 功率级在 16.5MHz 至 27MHz 范围内以固定突发频率运行 、占空比逐渐增加、突发频率取决于 Vin、Vout 和负载条件。 由于迟滞控制、器件仅以突发模式运行。 迟滞控制对于驱动具有周期性负载的栅极驱动电路尤其有用。 这种观察结果是否仅适用于特定的输入电压? 检查有负载和无负载时输出波形的突发频率会有所帮助、以确认它是否为声源。 由于其他 EVM 中也没有观察到同样的情况、因此可以在负载略有增加或输出电容变化的情况下测试 EVM、以了解可闻噪声的表现。
谢谢。