This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC34141EVM-116:可闻噪声

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC34141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1628294/ucc34141evm-116-audible-noise

器件型号: UCC34141EVM-116
主题中讨论的其他器件: UCC34141

在验证 UCC34141 EVM 无输出负载时、客户观察到系统中出现不可接受的可闻噪声。 波形表明器件在~10kHz 下进入突发模式、这正是导致该噪声的原因。 突发模式可以禁用吗? 还是有权变措施?
客户尝试减小输出电容、可闻效果略有改善、但输出纹波噪声变得不稳定。 请致电以解决此问题。 谢谢。  
 
UCC34141 audible.png
 
 
 
UCC34141 audible-1.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是否对 EVM 进行了任何修改?  

    是在 EVM 独立运行或与其他 PCB 连接时观察到这种噪声。  

    您能否在负载略有增加或 输出电容增加的情况下检查可闻噪声的行为。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、客户在不修改 EVM 的情况下对其进行了测试。  您可以在 EVM 上仔细检查、应该很容易重现问题。

    我们认为根本原因应该是空载时的翻卷模式。 如何禁用它或任何 workarond?  谢谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、其中一个可能的原因可能是突发频率、因为电源模块中没有机械可移动的器件来产生任何噪声。 UCC34141 功率级在 16.5MHz 至 27MHz 范围内以固定突发频率运行 、占空比逐渐增加、突发频率取决于 Vin、Vout 和负载条件。 由于迟滞控制、器件仅以突发模式运行。  迟滞控制对于驱动具有周期性负载的栅极驱动电路尤其有用。 这种观察结果是否仅适用于特定的输入电压? 检查有负载和无负载时输出波形的突发频率会有所帮助、以确认它是否为声源。 由于其他 EVM 中也没有观察到同样的情况、因此可以在负载略有增加或输出电容变化的情况下测试 EVM、以了解可闻噪声的表现。  

    谢谢。