This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041-Q1:输入电压范围

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1630118/iso7041-q1-input-voltage-range

器件型号: ISO7041-Q1
Thread 中讨论的其他器件: ISO7041

ISO7041 最小电源电压为 3V、而与产品详细信息页面列表中的 1.8V 不同?

 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    [引述 userid=“691630" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1630118/iso7041-q1-input-voltage-range

    ISO7041 最小电源电压为 3V、而与产品详细信息页面列表中的 1.8V 不同?

    [/报价]

    是的、您是对的、VCC 最小电压为 3V。

    感谢您在产品页面上指出此错误、我将与我们的团队合作解决此问题。

    此致、
    Aaditya.