Other Parts Discussed in Thread: ISO1450, ISO1410
器件型号: ISO1450
主题中讨论的其他器件: ISO1410
大家好:
我目前正因定制隔离式 RS485 模块存在 EMC 问题而“撞到墙上“、这实际上用了一些全新的方法来看待。
设置:
-
器件: Texas Instruments ISO1450DW(隔离式 RS485 收发器)。
-
应用: 以大约 1MHz 波特率进行 RS485 通信。
-
电源: 通常通过 24V 输入供电->降压至 5V ->逻辑侧。 次级(总线)侧由单独的隔离式 DC/DC 块供电。
问题: 我测量的是周围出现的显著辐射发射(宽带噪声)峰值 60MHz 至 80MHz 。
我的调试/“神秘“: 我最初怀疑板载电源((24V 降压、或隔离式 DC/DC 块)是电源。 然而,我的实验似乎与此相矛盾:
-
测试:清洁电源(实验室 PSU) 我完全绕过了板载 24V DC/DC。
-
我通过实验室 PSU (5V) 为 ISO1450 逻辑侧 (Vcc1) 供电。
-
我通过一个单独的实验室 PSU (5V) 为总线侧 (Vcc2) 供电。
-
结果: 噪音持续存在!
-
-
测试:次级侧未通电 如果我完全关闭 Vcc2(总线侧)、但继续通过 UART 向逻辑侧 (Vcc1) 发送数据: 没有噪声。 频谱很安静。
-
测试:总线断开 我已物理断开 RS485 A 和 B 输出线路以消除电缆谐振。 噪音仍然存在。
-
对波特率的依赖性 噪声水平随通信速度而变化。 我的通信速度越快(高达 1MHz)、~60MHz 驼峰的幅度就越高。 频率位置大致相同。
布局: 我已经尽可能遵循 TI 数据表中的布局建议(靠近引脚的去耦电容器等)。
我到目前为止的结论: 即使使用线性实验室 PSU 时也会出现噪声、因此我的电源设计似乎没有传导噪声。 它似乎由 ISO1450DW 本身生成、特别是当隔离栅处于运行状态并驱动次级侧时。
问题:
-
有没有人在 ISO1450 系列中体验过这种特定的~μ V 60MHz 噪声“嗡嗡声“?
-
这是否与电容隔离栅的内部载波频率有关?
-
我已经订购了 ISO1410 (具有较慢的压摆率)、以测试这是否有帮助。
- 您是否有任何适合您的设计技巧(例如过滤...)?
我知道如果没有完整的原理图/布局、诊断起来很困难、但是对于这些隔离器中此 60MHz 能量通常来自何处的任何指示都将非常有帮助。 我确实需要改善排放、否则我们将无法在产品设计中实施此组件。
提前感谢!