This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:ISO3082 RXD 引脚输出异常的 330kHz 波形。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1635379/iso3082-the-iso3082-rxd-pin-outputs-an-abnormal-330-khz-waveform

部件号: ISO3082

ISO3082 的原理图如下所示。

当 ISO3082 的 RXD 引脚连接到另一个 485 芯片的 A 和 B 引脚时(即使该 485 芯片未通电)、ISO3082 的 RXD 引脚会输出大约 330kHz 的波形。  

请帮助我确定如何解决这个问题。 谢谢你。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    感谢您的联系。

    ISO3082 连接是原理图错误的、因为原理图中的引脚排列错误。  

    如果您在数据表中看到引脚配置、ISO3082 具有以下引脚排列:


    我还在原理图中突出显示了被错误连接的引脚。 在原理图工具本身中创建模型时、这看起来是一个错误。

    该模型更正后、连接符合 ISO3082 的引脚配置->再次进行测试、告知我们问题是否解决。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Varun、

    我们修改了 ISO3082 的 SCH 后、该问题已得到解决。

    再次感谢。