This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540 SDA2 波形检查

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1634909/iso1540-iso1540-sda2-waveform-check

部件号: ISO1540

您好团队

 

基于我对操作的理解、如下所示。

 

  1. SDA1 拉 L ->导通比较器 C ->非栅极 D (L -> H)、MOSFET (L)->它会影响比较器(Schimitter 触发器?) A 并拉非栅极 B (L ->H)、因此 SDA 1 波形 不会看到 0.75V vol
  2. SDA1 由于延迟并需要打开比较器时、而不是栅极会将 MOSFET 拉至 L、因此我们将 0.75V 并拉高至 3.3V。 (图 1) image.png

问题 :如果我的理解是正确的,另一个部分拉 SDA2 L 到 H 为什么我们看不到两级波形? 后果是什么? 如果是、为什么我们需要在那里进行二极管(图 2)

 

image.png

 

BRS

 

Brian