This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:2025 年底之前生产的器件、标记为 7721、而不是 7721Q

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1636672/iso7721-q1-parts-produced-before-end2025-marking-as-7721-instead-of-7721q

器件型号: ISO7721-Q1
主题: ISO7721 中讨论的其他器件

2 月 2026 日发布的最新版本 ISO7721 数据表表明 ISO7721QDQ1 可以物理标记为 7721Q 或 7721。  但 2026feb 之前的数据表仅显示标记为 7721Q。

 

我们 在 20125 年 12 月左右购买并收到了器件 ISO7721QDQ1、但器件被标记为 7721。 从上述声明和时间表来看、我们应该收到器件 ISO7721QDQ1、其标识为 7721Q。 我的回答正确吗?  我们可以使用这些器件吗?  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PAN、

    感谢您的联系。

    请注意、您在数据表中看到的“封装选项附录“页面并不反映数据表版本。  这是一个独立的页面, 定期更新以反映最新的信息。 上次更新时间是 2026 年 2 月、但在此日期之前也有 7721Q 和 7721 标识。 因此、您收到的带有 7721 顶部标记的材料是好的、您可以继续使用它。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao