Other Parts Discussed in Thread: ISO7721
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ISO7721-Q1
主题: ISO7721 中讨论的其他器件
2 月 2026 日发布的最新版本 ISO7721 数据表表明 ISO7721QDQ1 可以物理标记为 7721Q 或 7721。 但 2026feb 之前的数据表仅显示标记为 7721Q。
我们 在 20125 年 12 月左右购买并收到了器件 ISO7721QDQ1、但器件被标记为 7721。 从上述声明和时间表来看、我们应该收到器件 ISO7721QDQ1、其标识为 7721Q。 我的回答正确吗? 我们可以使用这些器件吗?