This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:CAN 总线上的建议滤波电容值

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1639539/iso1042-recommended-filter-cap-value-on-can-bus

器件型号: ISO1042

尊敬的团队:

我的客户将在系统中使用 30 个数据速率为 1Mbps 的 CAN 节点、如何在此处选择 C7、C8 和 C9 的电容值?  

 ISO1042EVM caps.png

此致、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    C7 (4.7nF) 可以保持不变、因为它根本不影响数据速率、但仅用于噪声滤波、从而提高 EMC 性能。 本应用手册的“分裂端接“部分提供了更多详细信息 — 为什么 CAN 收发器中的端接网络如此重要?

    对于 C8 和 C9 — 它们是可选的,以进行额外的噪声/瞬态滤波。 但如果客户希望使用该电容器、则电容值的选择还取决于其他外部因素、例如总线上的寄生电容、导线长度以及节点数。 请参阅此应用手册的第 11 节(下图说明)中的详细信息,该节包含客户可使用的公式和说明 — 有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题(修订版 B)

    此致
    Varun