Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, INA238, INA233
器件型号: ISO1541
Thread 中讨论的其他器件: INA238、 INA233
我正在使用 ISO1541 通过读取电压的 INA238 来隔离高电压输出。 我还有一个 ISO1541、用于在同一配置示例中测量另一个连接的高电压输出。
所有应用都表明、主 I2C 总线应连接到 SDA/SCL2、以便能够支持主总线的更高电容以及 VOL 非常接近零、但 INA233 的 VIL 为 0.4V、因此 SDA/SCL1 侧的 ISO 逻辑低电平不会寄存为 INA233 的零。
所以我尝试了翻转 ISO 的方向,使 1 侧是面向主总线。 但是、在使用多个 ISO 时、这会导致问题、因为其中一个 ISO 的逻辑低电平被另一个 ISO 视为高电平。
我将无法在 ISO 和 INA 之间添加另一个电平转换器。 这真的是唯一的选择吗?