This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:ISO1541 VOL 为 0.6V、导致问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, INA238, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1643624/iso1541-iso1541-vol-of-0-6v-causing-issues

器件型号: ISO1541
Thread 中讨论的其他器件: INA238INA233

我正在使用 ISO1541 通过读取电压的 INA238 来隔离高电压输出。 我还有一个 ISO1541、用于在同一配置示例中测量另一个连接的高电压输出。

 

所有应用都表明、主 I2C 总线应连接到 SDA/SCL2、以便能够支持主总线的更高电容以及 VOL 非常接近零、但 INA233 的 VIL 为 0.4V、因此 SDA/SCL1 侧的 ISO 逻辑低电平不会寄存为 INA233 的零。

所以我尝试了翻转 ISO 的方向,使 1 侧是面向主总线。 但是、在使用多个 ISO 时、这会导致问题、因为其中一个 ISO 的逻辑低电平被另一个 ISO 视为高电平。

我将无法在 ISO 和 INA 之间添加另一个电平转换器。 这真的是唯一的选择吗?  

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    很遗憾听到这些问题。

    是的、I2C 隔离器中的双向运行实现确实要求它们至少在一侧具有非标准逻辑阈值。 这是业内的标准方法。 因此、它们不一定与 某些器件兼容。 解决此问题的最佳方法是在 ISO 和 INA 之间使用 I2C 缓冲器。

    另外、请检查是否有任何其他可能与 ISO1541 兼容的 INA 器件、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao