This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640-Q1:I2C 隔离器件应用问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, INA237, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1643004/iso1640-q1-i2c-isolation-device-application-issue

器件型号: ISO1640-Q1
主题中讨论的其他器件: INA237 、TCA9509、 ISO1640

 你好

   在我们的新设计中、我们使用多个 TI IC、如下所列:
对于隔离器件、我们计划使用 TI 的 ISO164x 系列、并需要最终确定特定器件型号。 根据下图、您能推荐一款吗?

  关键问题是:ISO164x 的 1 侧是否应该连接到 INA237、还是 2 侧? 感谢您的建议。 谢谢你。




image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ISO164x 的 SIDE1 只能连接到一个节点、而 Side2 可以连接到多个节点。 因此、请将 SIDE1 连接到 INA237。
    请确保 INA237 和 SIDE1 的 I/O 阈值兼容、如果它们不兼容、您可能需要使用 I2C 缓冲器。  


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重放、我已确认 INA237 和 1 侧的 I/O 阈值不兼容。我已选择 您可使用 I2C 缓冲器 TCA9509 并将 SDAA/SCLA 连接到 INA237、将 SDAB/SCLB 连接到 ISO164x 的 1 侧、帮助进行检查 如果此配置合理、TCA9509 要求 VOL LILc 小于 50mV、此参数用于、和是什么 它对这个连接有什么影响、期待您的回复、谢谢

    请检查我选择的缓冲区是否合理,如果有任何错误,请为我推荐,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的输入。

    请注意、由于 TCA 侧 B 的电压失调限制、TCA 侧 B 不得连接到 ISO1640 的 SIDE1。

    请反转 TCA 的侧 A 和侧 B、您最好在此转。

    如果您对我所请求的 TCA 的工作有任何疑问、请提交另一个包含确切器件型号的问题、以便由合适的专家指导您操作该设备。

    此致
    Varun