Other Parts Discussed in Thread: SN6507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN6507
我对 SN6507 感兴趣、因为它具有可变时钟频率。 并具有散射直肠以降低 EMI。 有一张图用于根据电阻器值推导时钟频率。 在 1000KHz 至 2000KHz 的频率范围内、很难准确读取图 8-6、因为它具有逻辑性质。
您能否给出公式来获得可产生给定频率的电阻值?
Bruce