Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742
器件型号: ISOW1432DFMEVM
主题中讨论的其他器件: ISOW7742
尊敬的专家:
我正在评估 ISOW1432DFMR 隔离式 RS 422 收发器、用于安全关键型航空航天应用。
我想具体了解 电隔离栅 在 逻辑侧和电源引脚上施加过压 (OV) 条件下的行为。
更确切地说、您能否澄清以下几点:
- 如果对以下任何引脚施加过压条件: VIO、VDD、D、DE、R、 或者、RE 超过绝对最大额定值、 电隔离栅是否仍能保证保持完好无损、或者它是否会因过应力事件而降级或受损?
我不问过压期间的功能运行情况、而是问 发生过压事件后隔离栅完整性是否保持不变或可能受到影响。
如果可能、有关失效模式(例如保持隔离,降低隔离性能或丧失隔离)的任何指导都将非常有用。
此信息是进行系统安全和失效模式分析所必需的。
非常感谢您的支持。
此致、
旋转木马