This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432DFMEVM:电源过压条件下的隔离完整性

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1647433/isow1432dfmevm-isolation-integrity-under-supply-overvoltage-conditions

器件型号: ISOW1432DFMEVM
主题中讨论的其他器件: ISOW7742

尊敬的专家:

我正在评估 ISOW1432DFMR 隔离式 RS 422 收发器、用于安全关键型航空航天应用。

我想具体了解 电隔离栅逻辑侧和电源引脚上施加过压 (OV) 条件下的行为

更确切地说、您能否澄清以下几点:

  • 如果对以下任何引脚施加过压条件: VIO、VDD、D、DE、R、 或者、RE 超过绝对最大额定值、 电隔离栅是否仍能保证保持完好无损、或者它是否会因过应力事件而降级或受损?

我不问过压期间的功能运行情况、而是问 发生过压事件后隔离栅完整性是否保持不变或可能受到影响

如果可能、有关失效模式(例如保持隔离,降低隔离性能或丧失隔离)的任何指导都将非常有用。

此信息是进行系统安全和失效模式分析所必需的。

非常感谢您的支持。

此致、

旋转木马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josel、

    感谢您对该查询的详细说明。

    逻辑和电源引脚上的任何过压事件都不会对隔离栅施加任何应力、因为引脚上的 OV 事件将通过同一接地端 (GND1)、没有任何电流路径通过隔离栅连接到 GND2。 因此完全没有对隔离施加应力。

    现在、我必须说明、如果电源或逻辑引脚上的 OV 事件超过 AbsMax 额定值,则无法再根据数据表保证器件的可靠性和最佳性能 — 但隔离栅按照我上面的说明耐受。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您先前的澄清。

    我还有一个关于内部故障场景下的集成隔离式 DC/DC 转换器的其他问题。

    我知道该器件在正常运行期间包含内部保护机制。 但是、为了安全分析、我们正在考虑一个影响 DC/DC 转换器控制本身的假设单一故障条件。

    更具体地说、如果内部 PWM 控制失效导致最大占空比条件或调节损失、在发生任何物理限制之前、VISOOUT 上可能出现的相对于 GND2 的最高电压是多少?

    在此故障情况下、最大次级侧电压主要受以下因素限制:

    *变压器匝数比、
    *磁饱和度,
    *主电源电压、
    *还是其他物理机制?

    TI 是否评估或估计了在这种内部故障条件下可能达到的最坏情况最大 VISOOUT?

    此致、

    旋转木马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josel、

    首先、我想说的是、无论出于何种原因、器件中都极不可能发生调节故障。 这在 ISOW7742 的历史中是没有听说过的、我们自己也不能使监管内部强制失败、这是一种防故障机制、而且有  

    但是、在“假设“情况下、即使看到电压增加、VISOOUT 上的过压钳位也会将电压限制为 6V。 数据表中也提到了此功能:

    此致
    Varun