This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741DBQEVM:ISO7741D 在 2024 年 2 月批处理后消耗高电流

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1648892/iso7741dbqevm-iso7741d-drawing-high-current-after-2024-february-batch

器件型号: ISO7741DBQEVM
主题: ISO7741 中讨论的其他器件

您好、

 

我们将 ISO7741D 用于医疗设备设计(附图)、而且我们过去制造了 500 多种电路板、没有出现任何问题。  image.png

在最新的量产批次中、我们的电路板 100%未通过功能测试、表现为高电流消耗(比平常多~50mA)、并且通过 ISO7741D 连接的信号之间没有通信。  

Uplon 初步调查发现、从较旧的电路板替换 ISO7741 解决了问题。 我们看到了旧版本与新版本的生产日期代码、并进行了以下观察:

  1. 生产日期代码(2024 年 2 月)- 100%通过
  2. 生产日期代码 2024 年 5 月 — 100%未通过
  3. 生产日期代码 Sep 2025 - 100%失败
  4. 生产日期代码:2025 年 12 月 — 100%失败
  5. 生产日期代码(2024 年 8 月)- 100%失败
  6. 生产日期代码 Jan 2026 –100%失败

X 射线成像表明、通过的元件和故障元件之间的 IC 内部是不同的

image.png

 

您能告诉我们这个问题的根本原因是什么吗? 此器件是否有 PCN?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    感谢您联系并提供详细信息。

    在详细了解 PCN 之前、需要清楚地了解故障模式、因此我有几个后续问题、以便更加清晰:

    1. 感谢您分享原理图、它看起来很好、但我们也想检查 ISO7741 布局、尤其是电源电容器的放置
    2. 50mA 更高电流的失效模式 — 请注意,50mA 甚至不是 ISO7741 的最大电流消耗。 您是否确定某个设备的 50mA 高于正常水平?
      1. 此外,哪个电源消耗较高的电流 — VCC1 或 VCC2?
    3. 是否存在出现通信故障的特定温度、或者是室温功能故障?
    4. 您是如何检索上述数据代码的?
    5. 在上述 4 个设备及其 X 射线共享 — 哪一个是通过设备,哪一个是故障设备?

    此致
    Varun