This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:芯片的背面不同

Guru**** 2963350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1655199/iso7763-q1-the-backside-of-the-chip-is-different

器件型号: ISO7763-Q1

对于同一卷带上的切屑、背面各不相同。 这是正常的吗? 为什么会出现这种情况? 期待您的答复。 谢谢你。1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stephen、  

    感谢您的联系。 从这张图片很难准确地判断您正在谈论的内容。 您指的是芯片背面的哪个部分?  

    您能否另外提供每个芯片的正面标识、以便我们可以确认器件信息?

    如果您有卷带包装盒中的贴纸图片、这也会有所帮助。  

    谢谢、  

    Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个芯片的背面中间有一个圆孔、而另一个芯片的背面没有圆孔。 这两个芯片来自同一批材料。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stephen、  

    我懂了。 您能否提供顶部标记的图像以及您收到器件的装运箱标签的图像(如果可能)?

    这是我们团队确认这些芯片确实来自同一批次的最快方法。

    谢谢你。  

    此致、  

    Sara