Other Parts Discussed in Thread: ISO6720, ISO7720
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ISO6720
主题: ISO7720 中讨论的其他器件
我们的器件中使用 ISO6720FB 数字隔离器。 此芯片具有自然通风条件下的工作温度范围为–40C...125C、贮存温度范围为–65C...150C。
我们的器件必须在–55°C 的环境下开始工作。 ISO6720FB 能否在–55°C 下运行而不会损坏、以及在此类运行过程中、此 IC 的哪些参数可能会劣化?
感谢你的帮助。
Alex