This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6720:IC 在–55°C 下运行

Guru**** 2961760 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6720, ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1656714/iso6720-ic-operation-at--55c

器件型号: ISO6720
主题: ISO7720 中讨论的其他器件

我们的器件中使用 ISO6720FB 数字隔离器。 此芯片具有自然通风条件下的工作温度范围为–40C...125C、贮存温度范围为–65C...150C。
我们的器件必须在–55°C 的环境下开始工作。 ISO6720FB 能否在–55°C 下运行而不会损坏、以及在此类运行过程中、此 IC 的哪些参数可能会劣化?

感谢你的帮助。

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    由于这超出了 ISO6720 的建议环境工作温度、我们无法保证器件符合数据表中的规格和/或我们的可靠性标准。 可以使用我们的 EVM 在您的工作条件下测试器件、但同样、我们无法提供任何保证。

    如果您需要–55°C 的环境温度、我建议使用 ISO7720、因为它的环境温度规格可满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您回答我的问题和提出的建议。 我认为此问题已解决。

    此致、

    Alex