Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741DFMEVM, ISOW7741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ISOW7741
我想知道是否有人看到此故障模式? 基本上、我的隔离式直流输出仅达到 700mV、而不是 3.3V。 浏览过数据表。 我已经介绍了电路板和原理图。 我甚至从它切断和隔离任何负载,它仍然只是以 700mV 运行. 有什么我漏掉的吗? VCC_3V3 在输入侧上电。 谢谢你。