This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:隔离式设计困境:)

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1658276/iso1044-isolated-design-dilemma

器件型号: ISO1044
主题中讨论的其他器件: ISOW1044、

我正在设计一款包含 2 条隔离式 CAN 总线的小型资产跟踪器件。  

我的板上没有 2 个 ISOW1044 芯片的空间

我可以使用 2 个 ISO1044 芯片、但我没有隔离式电源模块/外部隔离变压器等的空间

我考虑了将 2 个 ISO1044 与一个额外的非隔离式电源(例如固定 5V 降压模式电源)搭配使用的可能性、以便仅为 1044 的 CAN 侧供电。 尽管电源不会像通过变压器那样进行真正的隔离、但它将由资产供电、如前所述、它将仅为收发器的 CAN 侧供电。 OTOH、接地端必须在该电源处走到一起、这样就不会实现接地隔离。

对于如何创建布板空间非常有限的隔离式电源有何建议? 或者、仅隔离 CAN 总线信号就足够了吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您的联系。

    抱歉,您的要求在这里不是很清楚 — 您是否需要隔离?  

    您能否提供一个概念方框图供我们查看 — 展示了不同的接地端以及您在 CAN 侧使用 5V 降压转换器的当前计划。

    如果您在 ISO1044 的 2 侧(CAN 侧)有电源限制、我们无法了解您在电源方面的限制以及隔离要求之间的限制。

    我们需要的方框图将有助于澄清问题。

    此致
    Varun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否需要隔离?  [/报价]

    但是还没有方框图... 我们的主要应用是“汽车类“设备、即所有设备都以单个接地为基准、例如电池的负极侧(在某些情况下可能是正极侧)、因此我 不应该担心不同的接地。 因此、可能没有严格 的必要进行隔离。 我主要担心这款产品在 不同的情况下使用  >>可能<<是个问题、因此我只是尝试 设计最稳健的系统、我可以... 尽管电路板空间是一个巨大的问题、因为它的功耗也是... 此外、 我发现 DC/DC 转换器拓扑使用的功率超出了我们的预算允许的范围。  

    我的“折衷“计划基本上是使用 ISO1044 来隔离 CANH 和 CANL 信号、并使用单独的电源来为接口的 CAN 侧供电。    但是、该电源必须与系统的其余部分接地、与 ISO1044 的 GND2 相同...  但它们无论如何都违背了隔离的目的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您的澄清。

    在没有隔离要求的情况下、您是朝着正确的方向前进的。

    您建议的将 2 个 ISO1044 与单独的 5V 电源配合使用的方法是节省 PCB 空间的理想方法 — 这里没有看到任何危险信号。

    ISO1044 可在隔离和非隔离条件下以完全相同的方式工作。

    此致
    Varun