This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW6441:低频线路上的高频噪声和干扰

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW6441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1661187/isow6441-high-frequency-noise-and-interference-on-low-frequency-lines

器件型号: ISOW6441

您好:

我阅读了 XISOW6441DWER www.ti.com/.../ISOW6441 的数据集

和 EVM 用户指南:ISOW6441DWEDGE EVM www.ti.com/.../slvudl7

根据提供的信息、我设计了自己的 I2S 信号隔离器。 它从 USB 转换器(例如 Amanero)接收 3.3V 电源以及 BCLK、LRCLK 和 SDATA 信号、然后将其(电隔离)发送到 DAC 输入。

原理图

PCB 布局

PCB 视图

就信号传输而言、器件是工作的。 然而、ISOW6441 的输出信号质量不如输入质量:BCLK 信号(频率范围 2.8–12.2MHz)的高频噪声和干扰叠加在 WCLK (44.1kHz–192kHz) 和 SDATA(频率范围类似于 BCLK)信号上。 在示波器上、这表现为方波顶部和底部的调制:振荡在 BCLK 信号频率下出现、尽管振幅较低。

我是否正确理解这是寄生电容耦合的表现形式? 如果是、不清楚这种情况在芯片内部、附近元件或 PCB 布局中发生的级别、以及如何消除这种情况。

 谢谢你。

此致、John D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的联系。

    上面共享的原理图和 PCB 链路被我们的内部安全团队阻止、因此无法进行审查。 您能在这里直接分享这些信息吗?  -如果您无法公开分享,那么让我们通过聊天私下联系(也向您发送了请求)。

    此外、请明确分享上面提到的噪声的波形、以便我们更好地了解此处问题的性质。

    我们需要这些输入、然后才能得出结论并提供进一步的分析和调试步骤。 请告诉我们。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有拍摄波形的屏幕截图、但明天可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dundukov:

    看起来您尝试分享上面的图片没有正确上传。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您无法公开分享、那么让我们通过聊天私下联系(也向您发送了请求)。

    您能给我一个链接吗? 我使用的分享图像的方式似乎都不适合你(即使我的页面上的一切看起来都很好)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dundukov:

    这就是我的目的:

    只需尝试粘贴或拖放在此文本框中 — 它应该在回复中附加文件。

    我们无法在 DM 聊天中提供任何连接链接。 您需要接受我的朋友的请求、然后我们可以彼此 DM。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望这一次能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dundukov:

    是的、我现在可以看到并已经过审核。

    原理图和 PCB 布局都看起来不错 — 没有发现问题。

    但是,由于元件标识符不可见,我想确认一点 — C5、C6 和 C7 在 VISO-GND2 上的放置顺序是怎样的? 之所以提出这个问题、是因为我看到原理图中的顺序与理想情况下的顺序相反。 您能否确认?

    另外、请分享波形、以便我们可以了解您观察到的噪声性质及其振幅。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 C5、C6 和 C7 置于 VISO-GND2 上的顺序是什么?

    按以下顺序:首先 100nF、然后是 1 µF、最后是 10 µF、从芯片输出向外计数。

    我注意到 Amanero 电路板(信号源侧)的规格将电源电流限制为 50mA。

    这是否足以满足 ISOW6441 的运行要求?

    ISOW6441 数据表中的电源电流规格看起来更高;我想知道芯片是否出现电流耗尽。

    这一假设需要得到验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出信号波形(针对 LRCLK 线路)如下所示:

    同时、BCLK 线路频率为 3.072MHz。 我认为这是观察到的调制频率、要考虑示波器的分辨率。

    我还测试了电源电流的假设、但未得到证实:使用实验室电源而不是 Amanero 电路板时、输出信号波形完全相同。 这也使得可以测量电路板消耗的电流(确切地说是 40mA)、该电流处于原始信号/电源的允许限值范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以,我发现了罪魁祸首。 它是输入和输出接地电路中的铁氧体磁珠。

    在当前版本的电路板中、我使用了 Murata BLM18HE152SZ1D 铁氧体磁珠 (1.5kΩ@ 100MHz、0.5Ω、500mA)、这与 ISOW6441DWEFT EVM 板上的铁氧体磁珠相同。 但是、这会对两侧的电源接地电位进行调制。 我用跳线替换了它们、所有问题都消失了。 这个问题特定于接地路径中的铁氧体磁珠 (FB2、FB4);我将磁珠保留在 VCC 和 VISO 路径 (FB1、FB3) 中。

    在 ISOW6441DWEDGE EVM 中使用它们的原因是什么?

    我想我需要重新设计电路板到完全忽略它们的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dundukov:

    感谢您了解上述详细信息并确认了电容器的放置。 请在下面找到我对您问题的回答:

    [报价 userid=“707108“ url=“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1661187/isow6441-high-frequency-noise-and-interference-on-low-frequency-lines/6411589

    请注意、Amanero 电路板(信号源侧)的规格将电源电流限制为 50mA。

    这是否足以满足 ISOW6441 的运行要求?

    ISOW6441 数据表中的电源电流规格看起来更高;我想知道芯片是否出现电流耗尽。

    这一假设需要得到验证。

    [/报价]

    在您的用例中、IDD 可能较低、因为您没有从 VSIO 引脚提取所有 60mA 负载电流 (IISO)。 因此、50mA 目前对于您的应用来说已经足够了。

    此外,您确认了实验室电源的行为没有变化 — 我能否知道在连接到 PCB 期间设置的电流合规性限制是多少?


    在 ISOW6441DWEDGE EVM 中使用它们的原因是什么?

    铁氧体磁珠主要用于阻断来自内部 DC/DC 的开关噪声、使其在更宽的 PCB 上传播、从而提高辐射发射性能。 您可以在此处参阅应用手册-  

    1. 使用 ISOW6441 轻松通过 CISPR 32 B 类辐射发射标准
    2. TI 采用集成电源的新款信号隔离器可实现超低的辐射发射

    目前我没有解释为什么移除铁氧体磁珠会有所帮助、但让我在内部进行检查。

    您能告诉我 PCB 上的探测点在哪里、以及如何准确地在次级侧探测 GPIO 吗?

    1. 我提出这一问题的原因是、如果使用带长引线接地线的无源探头、则可能会产生辐射噪声拾取、这会影响信号质量。
    2. 这是一篇技术文章,重点介绍了探测方法和观察到的改进 —  https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTB25

    除了从 GND1 和 GND2 上移除 FB 外,还可以执行另一个实验来帮助解决此问题 — 这也是 ISOW6441Destive EVM 上的一个选项。 GPIO 上的以下 DNP 电容器可用作 RC 低通滤波器、并滤除高频噪声。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将探头直接连接到 U.FL 连接器:接地夹到外壳、中心触点到 U.FL 中心引脚的焊点。

    我认为、问题是接地返回路径中断。 在 Amanero 接头、数字隔离器和 DAC 连接器之间运行的 I2S 信号 (SDATA、LRCLK、BCLK) 是具有快速上升和下降时间的高频数字信号。 高速信号需要在信号布线正下方或附近有连续的低阻抗返回路径、以更大限度地减小环路面积。  铁氧体磁珠 旨在 向高频交流信号引入高阻抗(高达 1.5kOhm @ 100MHz)。  由于接地基准被这些铁氧体磁珠分离、因此在初级侧、来自 J4 (AGND1) 的信号的返回电流必须通过 FB2 到达 U1 的接地端 (GND1)。 在隔离侧、进入 DAC 连接器 (AGND2) 的信号返回电流必须通过 FB4 到达 U1 的隔离地 (GND2)。  强制高频返回电流通过铁氧体磁珠的高阻抗会在磁珠上产生压降。 这会导致接地反弹、从而使数字波形失真、增加抖动(对于音频 DAC 来说非常不利)、并可能导致数据传输错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,您确认实验室电源的行为没有变化 — 请问我能知道在连接到 PCB 期间设置的当前合规性限制是多少?

    在实验室电源上设置了 500mA 的电流限制。 电路板的实际电流消耗为 40mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dundukov:

    是、此处返回电流路径说明可能是一个合理的原因。

    现在、如果您不用担心辐射发射、您可以继续进行上述设计更改。 如果问题太大、您也可以通过替换 FB2/FB4 而不是重新设计电路板来使用 0 Ω 电阻器。

    我们还将在内部工作、以便更好地了解这一点。 感谢您的互动和实验、让我们注意到这一点。

    此致
    Varun